This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:具有电压 DAC 的 FB 引脚电流注入

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298918/lmr33640-current-injection-of-fb-pin-with-a-voltage-dac

器件型号:LMR33640

您好!

由于容易出错、我希望能够重新检查我的数学运算。

我的目标是使用一个电压 DAC 来控制+8V 至+24V 之间的 LMR33640、输入电压为24.3V。 DAC 可输出0到2.048V 的电压、并可吸入/输出25mA 最大值。

我将默认电压设置为中途15.7V、然后使用电压 DAC 注入电流或拉取电流。 此默认电压输出由一个100k 电阻器(RFBT)和一个6k8电阻器(RFBB)实现。

通过在 GND 上添加10k 电阻器、我们可以得到25.7V 的输出电压、这可以通过将电压 DAC 设置为0V 和10k 电阻器来实现。 不知道如何一起添加负电阻器、我可以假设它是线性的吗?

因此、通过10k 电阻器施加2V 的电压会得到5.7V 的电压?

 (Vref = 1.0V)

15.7V =((100000Ω/ 6800Ω)+1)* 1.0V

25.7V =((100000Ω/(6800Ω^-1 + 10000Ω^-1)^-1 +1)* 1.0V

5.7V =上述值的倒数?

12位 DAC 在8.0V 至24V 范围内产生大约3250个阶跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

     对于顶部 电阻器 R_FBT 和底部电阻器 R_FBB、以及相应的输出电压15.7V 和25.7V、您的计算结果看起来是正确的。  

    请分享原理图和输出电流的更多详细信息、说明如何实现5.7伏电压或者如何在10k 电阻器上施加2伏电压。

    我希望我解决了您的所有问题。

    -瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我的原理图如下:

    我正在使用 MCP47CVB28四路电压 DAC 来设置10k 电阻器一侧的电压。 将其设置为0V 将向 DAC 灌入电流、将输出设置为25.7V。 将输出设定为2V 将从 DAC 中汲取电流、希望输出5.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    您的方法看起来是正确的。 DAC 似乎能够灌入/拉取足够大的电流、以便使用10k 电阻器进行 FB 注入。

    如果您有任何跟进问题、请告诉我。 我希望这可以回答您的问题。

    此致、

    瑞安