您好!
由于容易出错、我希望能够重新检查我的数学运算。
我的目标是使用一个电压 DAC 来控制+8V 至+24V 之间的 LMR33640、输入电压为24.3V。 DAC 可输出0到2.048V 的电压、并可吸入/输出25mA 最大值。
我将默认电压设置为中途15.7V、然后使用电压 DAC 注入电流或拉取电流。 此默认电压输出由一个100k 电阻器(RFBT)和一个6k8电阻器(RFBB)实现。
通过在 GND 上添加10k 电阻器、我们可以得到25.7V 的输出电压、这可以通过将电压 DAC 设置为0V 和10k 电阻器来实现。 不知道如何一起添加负电阻器、我可以假设它是线性的吗?
因此、通过10k 电阻器施加2V 的电压会得到5.7V 的电压?
(Vref = 1.0V)
15.7V =((100000Ω/ 6800Ω)+1)* 1.0V
25.7V =((100000Ω/(6800Ω^-1 + 10000Ω^-1)^-1 +1)* 1.0V
5.7V =上述值的倒数?
12位 DAC 在8.0V 至24V 范围内产生大约3250个阶跃。