This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR38020-Q1:LMR38020

Guru**** 1865830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR38020-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295407/lmr38020-q1-lmr38020

器件型号:LMR38020-Q1

您好!

我使用 LMR38020-Q1来降低电压。  IM 面临空载时的电流消耗问题10mA。

请建议实现2mA。  

下面提到了配置。

输入电压:6至70V

额定电压:12V 或24

输出:4.7V

SW 频率:500kHz

输出电流:最大2A

电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 您是使用 LMR38020FSQDDARQ1还是 LMR38020SQDDARQ1 ?

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua Austria、 我们使用的 LMR38020FSQDDARQ1器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否考虑使用 PFM 模式?与 OPN 中的"F"相比、这种模式的效率要高得多。

    埃莱娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elena:

    我正在寻找建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们正在使用的 LMR38020FSQDDARQ1器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到 FPWM 模式和 PFM 模式的差异、您将通过  LMR38020SQDDARQ1获得更高的轻负载效率。