请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR38020-Q1 您好!
我使用 LMR38020-Q1来降低电压。 IM 面临空载时的电流消耗问题10mA。
请建议实现2mA。
下面提到了配置。
输入电压:6至70V
额定电压:12V 或24
输出:4.7V
SW 频率:500kHz
输出电流:最大2A
电路:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 LMR38020-Q1来降低电压。 IM 面临空载时的电流消耗问题10mA。
请建议实现2mA。
下面提到了配置。
输入电压:6至70V
额定电压:12V 或24
输出:4.7V
SW 频率:500kHz
输出电流:最大2A
电路: