请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
在我对 BMS (14节)的测试中、Ive 发现、在打开主 FET 时、电荷泵无法保持电压、并且比 BAT 引脚电压高1.5V 到2V。 当仅打开充电或放电 FET 时、也会发生这种情况。
IVE 将电容器从0.47uF 更改为1uF 和2uF、但响应是相同的。
当强制 FET 关断时、CP 处于11V。
CP 的设置是默认设置。 芯片保持睡眠禁用状态。
谢谢。