This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:FET 导通时 CP1无法保持电压

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1291307/bq76952-cp1-not-holding-voltage-when-fets-turned-on

器件型号:BQ76952

您好!

在我对 BMS (14节)的测试中、Ive 发现、在打开主 FET 时、电荷泵无法保持电压、并且比 BAT 引脚电压高1.5V 到2V。 当仅打开充电或放电 FET 时、也会发生这种情况。

IVE 将电容器从0.47uF 更改为1uF 和2uF、但响应是相同的。

当强制 FET 关断时、CP 处于11V。

CP 的设置是默认设置。 芯片保持睡眠禁用状态。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    如果更改电容值没有任何效果、似乎电荷泵正在过载。

    当电压下降时、您能否测量从 CHG 和 DSG 引脚汲取的电流? 我希望有一定的泄漏电流导致这种行为。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我们发现了这个问题、有一个错误地放置了超过2个电路板的组件、第二个错误是 FET 关断测试中的电压炸坏了我们的放电 FET。 我们修复了两者、现在工作正常。