This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:执行 BQ27520-G4学习周期

Guru**** 1123190 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295821/bq27520-g4-performing-learning-cycle-for-bq27520-g4

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好!

我们正在研发一款电池供电型 AI 摄像头产品、并且我们使用 BQ27520-G4电量监测计来监控电池。 我们要对电池执行学习循环。 附加电池数据表以供您参考。 请在下面找到我的问题。

1)   BQ27520-G4最新固件中是否存在所连接电池(电池:- 18650 Samsung 30Q 3000mAh 电池)的化学 ID?  

2) 2)根据 SLUA902、我们至少需要对20个板进行校准、然后对其求平均值并在另一个板中写入数据。 我们是否需要在温度范围等任何特定工作条件下进行校准? 校准时需要注意哪些因素?

3) 3)如何执行学习周期、以及在学习周期中需要注意哪些因素?

除了上述问题、如果我们在执行学习周期时需要注意任何具体事项、请告知我们。

提前感谢您的帮助。

e2e.ti.com/.../DNK-18650-30Q-1S1P-Battery-pack-datasheet-final-one.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    1.下面的 GPCCHEM 工具可以帮助您检查您的电池是否采用当前的化学成分。 如果不是、此工具将向您显示与电池最接近的化学成分。

    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM 

    2.您计划使用此设备的温度范围是多少? 基本校准说明可在本文档下面的第8节中找到:

    https://www.ti.com/lit/ug/sluu426b/sluu426b.pdf?ts = 1701113673804&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ27520EVM 

    3.完成学习循环的说明可以在下面找到。

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Anthony Baldino

    感谢您的答复。

    我开始了学习周期、但在充电周期之后、FC 位不会变为高电平。 在本例中、我们有带 BMS 系统的电池。 在 BMS 中、如果电池电压低于2.8V、会导致电池供电中断、因此当我尝试对电池完全放电时、电池电压会降低、因此电量监测计也会停止。

    那么、我有以下问题。

    1) 1)如果我的电压降低、当我再次为电池充电时、我的学习周期是从那里继续还是会失败? 如果发生故障、那么不经切断电路对电池进行完全放电的更好方法是什么。

    2)满容量即将推出2572mA,但每块电池为3000mA 内螺纹 在对电池进行完全充电或放电时它为什么不更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    您是否有可能告诉我们正在使用哪种保护器导致出现这种情况?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    请查看随附的 BMS 数据表。

    e2e.ti.com/.../LZ_2D00_1860_2D00_1S3M-3.7V-7A-BMS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    您能告诉我这个电池的端子电压是多少吗?

    对于大多数电池、该值通常为3V 左右、但如果该电池的电压低于2.8V、是否可以通过禁用保护器来完成学习周期?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony

    电池单元终端电压为2.5V、但电池保护器的电压为2.8V。 附加电池数据表以供您参考。

    我们可以移除保护器电路、但使用或不使用保护器电路的理想方式是什么、因为在我们的最终产品中将存在保护器电路。

    还有哪些参数会影响我们在电池周期中不将电池放电至100%的情况?

    e2e.ti.com/.../samsung_5F00_30q_5F00_data_5F00_sheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    在学习周期内不将电池放电至其端子电压会影响充电状态、运行状况和 Impedance Track 算法精度等参数。

    您能否告诉我、该应用是设计为停止在2.8V 还是2.5V?

    如果设计为在2.8V 停止、我们认为需要在学习周期中禁用保护器才能完成。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:

    此应用设计为在2.8V 停止。

    我们现在将移除保护电路并开始学习周期、请检查以下设置、如果有任何问题、请告诉我。

    1) 1)插入充满电的电池并针对所有参数校准电量监测计。

    2) 2)发送 IT_ENABLE 命令、然后发送 RESET 命令、再发送 UNSEL_FULL_ACCESS 命令。

    3)以 C/5到 C/10的速率对电池进行放电。 (在我们的案例中、电池容量为3000mA SO 300/5 = 600mA。) SO 放电以600mA 速率

    4) 4)放电高达2.8V。 (我在这里有疑问。 我们需要通过检查电池电压或容量来放电。 因为如果我以0.6A 的速率和2.8V 的速率放电、当我切断负载时、电池电压肯定会从2.8V 增加到2.9V 或3V。 这是否正常或我需要再次放电、直至电池电压稳定在2.8V)。 此外、当我停止放电时、我需要观察哪个位以确认它已完全放电。

    5)静置5小时

    6) 6)通过 CCCV 方法启动充电、直至 FC 位设置。 (在我们的应用中、我们使用 Charging IC 为电池充电、因此为了进行充电、我需要使用该 IC 进行充电、或者我需要使用支持 CCCV 充电的标准直流电源进行充电。)

    7)放松2小时

    8)再次充电电池与步骤4相同并静置5小时

    9) 9)在第8步更新状态0和更新状态1后、都应更改为02、对吧?

    请告诉我上述步骤是否正确、同时请针对步骤中提出的问题提供建议。

    很抱歉、正如我第一次这样做一样、我希望澄清所有疑问、以便完全完成学习周期。

    此致

    马达夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madhav:

    关于4号、电池需要放电、直至端子电压达到2.5V。 因此、即使应用电压仅为2.8V、学习周期也能正确了解监测计的属性。  

    在进行学习周期时、不存在在端子电压下熄灭的标志、但可以通过测量电池电压来确认该值。 当放电停止后、可以通过改变 DSG 位来确认这一点。

    6:充电器 IC 可用于学习周期。

    9:正确、更新状态应为2。

    更多相关信息、请参阅以下文档:

    https://www.tij.co.jp/jp/lit/pdf/slua903 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺