主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
大家好!
我们正在研发一款电池供电型 AI 摄像头产品、并且我们使用 BQ27520-G4电量监测计来监控电池。 我们要对电池执行学习循环。 附加电池数据表以供您参考。 请在下面找到我的问题。
1) BQ27520-G4最新固件中是否存在所连接电池(电池:- 18650 Samsung 30Q 3000mAh 电池)的化学 ID?
2) 2)根据 SLUA902、我们至少需要对20个板进行校准、然后对其求平均值并在另一个板中写入数据。 我们是否需要在温度范围等任何特定工作条件下进行校准? 校准时需要注意哪些因素?
3) 3)如何执行学习周期、以及在学习周期中需要注意哪些因素?
除了上述问题、如果我们在执行学习周期时需要注意任何具体事项、请告知我们。
提前感谢您的帮助。
e2e.ti.com/.../DNK-18650-30Q-1S1P-Battery-pack-datasheet-final-one.pdf