Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A13
主题中讨论的其他器件:TPS7A20、 TPS7A13
让我们确认 Vin=3.8V、Vout=3.3V、250mA 下的输出噪声电压规格。
作为电容、将使用 CNR=0.01uF、Cin=1uF、Cout=20uF。
从数据表中看不到类似条件下的数据。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A13
让我们确认 Vin=3.8V、Vout=3.3V、250mA 下的输出噪声电压规格。
作为电容、将使用 CNR=0.01uF、Cin=1uF、Cout=20uF。
从数据表中看不到类似条件下的数据。
您好、Nick。
感谢您的反馈。
o k 现在、我们将看到作为参考值的11xVout= 36.3μVrms μ F。
BTW、是不是。 k/μ s 将会考虑与 TPS78433相同的方法?
如果是、我们将30μVrms Ω 视为典型值、此值与 TPS73433相比有所提高。
抱歉在此情况下还有其他问题、但我们计划将 TPS78433替换为 TPS73433。

尊敬的 Chiyoda:
对于 TPS78433、EC 表中的噪声规格是最小值、这是因为此规格中的输出电压是最小值(1.2V)、 因此、在10Hz ~ 100kHz 下、噪声将被增益到高达3.3V、增益幅度大约为3.3/1.2 = 2.75、近似总集成噪声为2.75*30uVrms = 82.5uVrms。 TPS78433的噪声会高得多。
此致、
尼克