This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73433-Q1:特定条件下的噪声电压

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS7A13

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297882/tps73433-q1-noise-voltage-under-the-specific-condition

器件型号:TPS73433-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A20TPS7A13

让我们确认 Vin=3.8V、Vout=3.3V、250mA 下的输出噪声电压规格。

作为电容、将使用 CNR=0.01uF、Cin=1uF、Cout=20uF。

从数据表中看不到类似条件下的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiyoda:

    您的用例条件几乎是由 EC 噪声规格近似计算得出的。 主要区别在于输出电容器和输出电流、但20uF 不足以影响10Hz ~ 100kHz 噪声水平、负载电流对其的影响也很小。 因此、您可以使用顶行项目(即 CNR = 10nF)、以便获得10Hz ~ 100kHz 噪声级别的良好近似值。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复和评论。

    我理解您的建议是使用 36.3μVRMS (=11 x Vout )的值。

    让我来确认 Iout 的影响。

    在这种情况下、该值基于数据表中的1mA。

    是 o。 k 以消除  Iout 的影响(1mA 与250mA)?

    我知道它将在很大程度上影响噪音级别...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiyoda:

    很抱歉响应延迟。 我没有看到您的评论进来。

    负载条件只会略微改变正常情况下的噪声水平。 对噪声影响更大的是输出电压设置、因为对于大多数架构、基准噪声由反馈分压器放大、但该器件的噪声规格包含 VOUT 调节、因此也涵盖了这一范围。  

    这里有几个示例显示负载对噪声的影响。

    TPS7A20:

    TPS7A13:

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的反馈。

    o k 现在、我们将看到作为参考值的11xVout= 36.3μVrms μ F。

    BTW、是不是。 k/μ s 将会考虑与 TPS78433相同的方法?
    如果是、我们将30μVrms Ω 视为典型值、此值与 TPS73433相比有所提高。

    抱歉在此情况下还有其他问题、但我们计划将  TPS78433替换为 TPS73433。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chiyoda:

    对于 TPS78433、EC 表中的噪声规格是最小值、这是因为此规格中的输出电压是最小值(1.2V)、 因此、在10Hz ~ 100kHz 下、噪声将被增益到高达3.3V、增益幅度大约为3.3/1.2 = 2.75、近似总集成噪声为2.75*30uVrms = 82.5uVrms。 TPS78433的噪声会高得多。  

    此致、

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的澄清。
    现在已经很清楚了。

    BRS。
    N. Chiyoda