This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:主机无法识别连接的 USB 3.0器件

Guru**** 2531210 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294866/hd3ss3220-attached-usb-3-0-device-not-recognized-by-host

器件型号:HD3SS3220

您好!

我 目前正在使用 HD3SS3220 IC 设计 USB-A 转 USB-C 性别变换器。 不幸的是、即使我基本上复制了 HD3SS3220评估设计、它也无法正常工作。 您能帮我找到问题吗?

我尝试过以下方法:

-测量电源电压->它们都可以。

-如果我将 USB 3.0设备直接连接到主机,它被识别为 USB 3.0。

-如果我通过性别转换器 PCBA 将其连接到主机,主机只能将连接的 USB 设备识别为 USB 2.0设备。 更改 Type-C 电缆方向或主机 USB A 端口不会改变该方向。

我怀疑 HD3SS3220的启动顺序是问题的一部分。 因为它负责检测所连接电缆的正确方向。 数据表规定、电压为5V 且3.3V 电源电压稳定时、应至少2ms。 在复位控制器 N17的帮助下、我可以放心地假设在大约20ms 的计时器启动之前满足这个条件。 还会通过示波器对大约20ms 的时间进行验证。 非常感谢您深入了解电路板无法按预期工作的原因。 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试使用与 EVM 原理图中相同的 ENN_CC 电路。 此外、还尝试使 EN_MUX 断开连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    我在您的原理图中看到、CC1和 CC2被翻转进入器件。 您能否将它们翻转到正确的方向并检查功能?  

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @CC1&CC2:哦,这对我来说是一个明确的错误。 感谢您指出这一点。 我将尝试在板上修复该问题并对您进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @ENn_CC:为什么可以将此引脚拉至 GND 而在评估板上的两个电源电压之间没有2ms 的延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    如果将 ENN_CC 直接拉至 GND、则在 VDD5和 VCC33之间需要2ms 的延迟。 另一个选项是在 VDD5和 VCC33稳定后使 ENn_CC 保持高电平2ms。

    这是数据表中的时序图。 图7-2显示了 ENN_CC 拉至 GND 的时序要求。

    我认为、 将 ENn_CC 拉至 GND 时、该 EVM 在 VDD5和 VCC33之间具有2ms 的延迟。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道该2ms 延迟。 这就是为什么我问如此具体:D 我不知道 TPS62082DSGT 是如何实现该延迟的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    查看原理图、我认为这与连接到 GND 的3P3V 轨上的电容器有关。 线路上的电容越高、上升时间就越慢。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你确定吗? IC 没有此类延迟功能(以我所了解的数据表而言)。 3.3V 电压需要保持在0、4V 以下并持续2ms。 我希望电容器负载接近线性行为、因此违反了该要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    看看原理图、在端口引脚被拉高的情况下、这是一个 DFP 设计。 如何控制 VBUS? 您是否确保只有在 CC 握手完成后才启用 VBUS?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您查看原理图。 我已经将 HD3SS3220芯片的 ID 引脚连接到 VBus IC 的使能引脚、如第二个屏幕截图所示。 这还不够吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    在 Type-A 侧、 引脚排列似乎不正确。 SSTX 是引脚8和9、定义为发送器。 SSRX 是定义为接收器的引脚5和6。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PCB 上、我将使用一个 A 型插座连接到一根电缆、而该电缆随后连接到 PC 的实际 USB-A 端口。 电缆中已内置了 x。 这意味着 TX 和 RX 是交换的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lionel

    您能否使用200k 电阻器将 OUT1、OUT2和 VCONN_FAULT 拉至5V_COM?

    如果您探测 DIR 引脚、那么在更改 Type-C 方向时是否会将其拉低?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以交换这两个引脚、现在适配器运行正常。 感谢您的帮助!