您好!
我 目前正在使用 HD3SS3220 IC 设计 USB-A 转 USB-C 性别变换器。 不幸的是、即使我基本上复制了 HD3SS3220评估设计、它也无法正常工作。 您能帮我找到问题吗?
我尝试过以下方法:
-测量电源电压->它们都可以。
-如果我将 USB 3.0设备直接连接到主机,它被识别为 USB 3.0。
-如果我通过性别转换器 PCBA 将其连接到主机,主机只能将连接的 USB 设备识别为 USB 2.0设备。 更改 Type-C 电缆方向或主机 USB A 端口不会改变该方向。
我怀疑 HD3SS3220的启动顺序是问题的一部分。 因为它负责检测所连接电缆的正确方向。 数据表规定、电压为5V 且3.3V 电源电压稳定时、应至少2ms。 在复位控制器 N17的帮助下、我可以放心地假设在大约20ms 的计时器启动之前满足这个条件。 还会通过示波器对大约20ms 的时间进行验证。 非常感谢您深入了解电路板无法按预期工作的原因。 感谢您的帮助!