This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我们的设计中采用的是 TI 电源控制器 TPS53679和功率级 csd95490q5mc、其规格如下:
在我们的一个系统中、我们遇到了1.2V 故障。 该系统工作正常、大约6个月内没有出现任何问题、突然没有1.2V 输出。 我们已检查了功率12V、功率级的 VDD、 功率控制器和功率级的启用。 这些电源/信号没有问题。
与 TPS53679的其他电源轨相差0.8V 也可正常工作。
在连接到 TI FUSION GUI 时、我们可以看到欠压故障设置为1.2V
随附 TI FUSION GUI 屏幕截图以供参考。
您能告诉我们此故障的可能原因吗?
大家好、Giridhar、
我建议检查两件事以验证功率级是问题所在:
1.在控制器 GUI 中禁用 UVF 保护
2.探测 PWM 线路以验证控制器是否正在发送 PWM
谢谢。
特拉维斯
您好、Travis:
我们已尝试禁用 UVF 保护选项、但不能对 TPS536XX 器件的 Vout UV 和 OV 故障响应进行修改。 默认响应是立即关断而不重新启动。
从控制器到功率级没有 PWM 信号。 这可能是因为 UVF 已置1。
由于同一 TPS53679在0.8V 下的6相工作正常、我们认为控制器可能不会有任何问题、因此 PWM 也不会有任何问题。
功率级在一些使用后出现故障的可能原因是什么。
我们来到 TI 论坛的原因之一是温度过高。 目前、我们已将电源控制器编程为在发生温度故障时关闭(限值设置为115 C)。 而且、由于系统处于受控环境中、因此温度达到100 C 的机会也很少。 在我们的实验室环境中、我们发现、当1.2V 功率级上的负载大约为7A 且环境温度为25°C 时、功率级的温度保持在40 -45°C 的范围内。
您能告诉我们其他可能的原因吗?
您好!
您应该能够在 Fusion 中为 TPS53679更改 UVF 响应。
有很多事情会导致 VR 失败。 很难用目前可用的证据进行有教育意义的猜测。
谢谢。
特拉维斯
您好!
感谢您的回复。
用于更改 UVF 响应的选项不可用。 它显示为灰色。
我们看到的行为与 TI 文档第18页和第19页针对 TPS536XX 器件的行为类似
我们更换了功率级、1.2V 工作正常。
我们知道、可能有很多情况会导致功率级故障。 根据您使用 csd95490q5mc 的经验、我们有兴趣了解最可能的原因。 我们希望采取任何必要措施,防止今后再次发生类似的故障。
您好!
这听起来像是在逻辑、保护或高侧驱动器电路中出现了故障。
如果您发送原理图和布局、我可以查看功率级周围是否有任何不合适的地方。
谢谢。
特拉维斯
您好!
我将由于不活动而关闭该线程。 要重新打开该主题帖、请回复此帖子。
谢谢。
特拉维斯