This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我们的设计中采用的是 TI 电源控制器 TPS53679和功率级 csd95490q5mc、其规格如下:
在我们的一个系统中、我们遇到了1.2V 故障。 该系统工作正常、大约6个月内没有出现任何问题、突然没有1.2V 输出。 我们已检查了功率12V、功率级的 VDD、 功率控制器和功率级的启用。 这些电源/信号没有问题。
与 TPS53679的其他电源轨相差0.8V 也可正常工作。
在连接到 TI FUSION GUI 时、我们可以看到欠压故障设置为1.2V
随附 TI FUSION GUI 屏幕截图以供参考。
您能告诉我们此故障的可能原因吗?
您好、Travis:
我们已尝试禁用 UVF 保护选项、但不能对 TPS536XX 器件的 Vout UV 和 OV 故障响应进行修改。 默认响应是立即关断而不重新启动。
从控制器到功率级没有 PWM 信号。 这可能是因为 UVF 已置1。
由于同一 TPS53679在0.8V 下的6相工作正常、我们认为控制器可能不会有任何问题、因此 PWM 也不会有任何问题。
功率级在一些使用后出现故障的可能原因是什么。
我们来到 TI 论坛的原因之一是温度过高。 目前、我们已将电源控制器编程为在发生温度故障时关闭(限值设置为115 C)。 而且、由于系统处于受控环境中、因此温度达到100 C 的机会也很少。 在我们的实验室环境中、我们发现、当1.2V 功率级上的负载大约为7A 且环境温度为25°C 时、功率级的温度保持在40 -45°C 的范围内。
您能告诉我们其他可能的原因吗?
您好!
感谢您的回复。
用于更改 UVF 响应的选项不可用。 它显示为灰色。
我们看到的行为与 TI 文档第18页和第19页针对 TPS536XX 器件的行为类似
我们更换了功率级、1.2V 工作正常。
我们知道、可能有很多情况会导致功率级故障。 根据您使用 csd95490q5mc 的经验、我们有兴趣了解最可能的原因。 我们希望采取任何必要措施,防止今后再次发生类似的故障。
您好!
这听起来像是在逻辑、保护或高侧驱动器电路中出现了故障。
如果您发送原理图和布局、我可以查看功率级周围是否有任何不合适的地方。
谢谢。
特拉维斯
您好!
我将由于不活动而关闭该线程。 要重新打开该主题帖、请回复此帖子。
谢谢。
特拉维斯