您好!
您能否为我们提供 LEO PMIC 的 ASIL 合规认证。 我们将此 IC 用于 FISKER 程序
PMIC 主器件 TPS65941213RWERQ1
PMIC 从器件 Leo- TPS65941111RWERQ1
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否为我们提供 LEO PMIC 的 ASIL 合规认证。 我们将此 IC 用于 FISKER 程序
PMIC 主器件 TPS65941213RWERQ1
PMIC 从器件 Leo- TPS65941111RWERQ1
您好、Jahnavi:
TPS6594确实具有 ASIL 合规性证书、因为它是有助于实现合规性(针对系统)的器件、我们提供了各种安全文档、其中介绍了器件的故障模式分析。 可以在以下链接(此处的安全文档请求链接)下申请这些功能安全文档。
此致、
尼古拉斯
您好、Jahnavi:
我们没有针对此半导体 IC 的第三方证书、因为 ISO26262标准中并未对此进行强制要求、但是我们确实有一个独立评估员根据 ISO26262-part 2标准进行提名、这一评估体现在 TPS6594-Q1功能安全报告 单击"Mysecure weblink"。
什么是开发流程中的 TÜV。 (在此处提供证书链接)
有关开发流程的详细信息、请参阅 TPS6594x-Q1功能安全手册 在 Mysecure 网络链接中
注意 Mysecure 中的所有文档适用于 TPS6594XXXX 的所有型号(TPS65941213、TPS65941120 等)
Br、
尼古拉斯
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
想要寻求更多帮助? [常见问题解答] TPS6594-Q1、TPS6593-Q1、LP8764-Q1 PMIC 常见问题解答列表