This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS6594-Q1:针对 LEO PMIC 的 ASIL 合规性证书

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290571/faq-tps6594-q1-asil-compliance-certificate-for-leo-pmic-ics

器件型号:TPS6594-Q1

您好!

您能否为我们提供 LEO PMIC 的 ASIL 合规认证。 我们将此 IC 用于 FISKER 程序

PMIC 主器件 TPS65941213RWERQ1

PMIC 从器件 Leo- TPS65941111RWERQ1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi:

    TPS6594确实具有 ASIL 合规性证书、因为它是有助于实现合规性(针对系统)的器件、我们提供了各种安全文档、其中介绍了器件的故障模式分析。 可以在以下链接(此处的安全文档请求链接)下申请这些功能安全文档

    此致、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、您可以访问您提到的站点。 我需要这些 IC 的 ISO26262认证文档。 请向我提供相同的信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi:

    您需要出口许可才能接收这些文档、请填写表格、我们将授予您访问这些文档的权限。

    如果登录后未显示导出表格、请告知我、谢谢!

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提交了您提到 Nicolas Minorsky 的表、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi:

    我将与批准人员沟通以加快该流程、感谢您填写表格。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温柔的提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nicholas:

    我正在从外部评估员处查找有关特定器件型号的 ASIL 合规性证书  

    PMIC 主器件 TPS65941213RWERQ1

     

    PMIC 从器件 Leo- TPS65941111RWERQ1

    我在安全文件夹中找不到它。 我想要这样的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi:

    我们没有针对此半导体 IC 的第三方证书、因为 ISO26262标准中并未对此进行强制要求、但是我们确实有一个独立评估员根据 ISO26262-part 2标准进行提名、这一评估体现在  TPS6594-Q1功能安全报告 单击"Mysecure weblink"。

    什么是开发流程中的  TÜV。 (在此处提供证书链接)

    有关开发流程的详细信息、请参阅  TPS6594x-Q1功能安全手册 在 Mysecure 网络链接中

    注意 Mysecure 中的所有文档适用于 TPS6594XXXX 的所有型号(TPS65941213、TPS65941120 等)

     

    Br、

    尼古拉斯

    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    想要寻求更多帮助?  [常见问题解答] TPS6594-Q1、TPS6593-Q1、LP8764-Q1 PMIC 常见问题解答列表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 然后有一个额外的请求。 I3等级的独立评估员是否符合第2部分表1的预期、是否有任何描述该独立性的文档? 您能否和我们分享一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi:

    是的、我会看看是否可以与公众轻松共享、或者是否需要保密协议、披露等特殊要求。

    由于您请求的文档已经被隐藏在一堵披露墙后面、因此在我调查此事时、请耐心等待。

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahnavi:

    作为评估过程的一部分、确实有内部文件证明评估员根据 ISO26262要求的独立性和能力。

    不幸的是,我们目前不能公开分享这些文件。

    Br、

    尼古拉斯