This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25756, TPS25751EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294407/bq25756-bq25756

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVM

您好!

我想知道  BQ25756电池充电器控制器是否同时与太阳能电池板和 USB-C 兼容。 我是说可以使用连接 到 同一个电池充电器的太阳能板或 USB。

如果可能、您能否向我提供实现该设计的任何设计说明或推荐的原理图?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    充电器可与太阳能电池板和 USB-C 同时兼容。 将输入从 USB-C 和太阳能电池板更改为充电器时、需要获得相应的方法。

    对于 USB-C、您的系统是接受供电还是仅接受供电?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    如果我不连接两个输入(信道或 USB-C)中的任何一个、我建议哪一个可以成为合适的解决方案? 我的意思是不同时连接两个输入、但如果单独连接了这两个输入、它可以接受这两个输入。

    对于 USB-C、我的系统仅接受灌电流、但电池充电电流必须为6A 或更大。

    此致、

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您提供新信息。

    顺便说一下、您的系统将承受的最高 USB 电压是多少? 您的系统将使用哪种类型的太阳能电池板?

    如果我没有连接两个输入(pChannel 或 USB-C)中的一个,我可以选择合适的解决方案吗?

    是的、BQ25756可与该器件配合使用并提供6A 或更高的充电电流。 请记住、您需要使用 I2C 在 BQ25756上设置 EN_MPPT=1以与太阳能面板配合使用。 您还将需要另一个 IC 来设置 USB PD 合约。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    最高 USB 电压将为5V。 目前我尚未决定太阳能通道、但我认为最大电压将接近50V。

    对于 IC、要设置 USB PD 合约、您认为 TPS25750S 或 TPS25750D 是否可与  BQ25756 元件兼容? 在这种情况下、我们是否也可以为充电电流获得6A 以上的电流?

    借助  TPS25750S 或  TPS25750D、可实现对 BQ25756的控制? 或者、您是否建议仅使用 USB-C PD 控制器控制 USB PD、并 使用外部控制器控制 BQ25756?

    感谢您的回答。

    此致、

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    在我为您推荐 USB PD 控制器前、我将需要更多有关您的系统的信息。 您的电池电压是多少?

    如果最高 USB 电压将是5V、我认为您不 需要 USB PD 控制器。 您将需要将输入电流限制设置为您将遇到的最低 USB 电流源、该电流源可以是500mA、也可以是900mA。 但是、5V USB 插头无法提供足够的电力来以6A 电流为电池充电。

    我建议仅在要访问更高的 PD 功率合约时才使用 USB USB 控制器。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    我的电池电压为30V。  

    关于 USB、您是否知道是否有方法可以通过 USB Type C 连接器提供6A (5V)?

    感谢您的回答。

    此致、

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您无法从5V USB 连接器汲取6A 电流。 此外、请记住、将电压升高到30V 后、6A 输入会大幅降低。

    要 通过 USB 连接器为30V 电池充电、6A、我建议使用 USB PD 控制器来获得更高功率协议。 这可让您获得20V/28V/36V/48V 合约以及5A 的输入电流。

    如果您需要关于 USB PD 控制器的建议、请告诉我。 另外、请记住这是美国的感恩节、USB PD 专家 可能会休息。  

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    抱歉 USB 的5V 电压存在混淆。 实际上、它不介意 USB 中的电压是多少。 正如您在前面的消息中所说的、它甚至可以达到48V、具体取决于所使用的电池充电器。

     

    之所以会产生混淆、是因为我想使用 USB-C 连接器有两种场景:

    • 场景1:为我的电池充电。
    • 情况2:用于通过 USB 到 UART 转换器刷写微控制器。

     

    因此、考虑到这一点、我有几个问题:

    1. 是否有办法可以通过 USB-C 连接器引入5A 以上的电流?
    2. 如果 USB-C 连接器的最大输入电流为5A、我是否可以使用  电池充电器 BQ25756将电池充电电流增加至6A (30V 时)?
    3. 如果 无法使用问题2的选项、您是否知道是否有其他选项/原理图需要获取超过5A 的电流来在30V 电压下为电池充电?
    4.  如果可能的话、我希望收到关于 USB PD 控制器的建议。
    5. 您认为这两种场景可以使用相同的 USB-C 连接器吗?

    感谢您的回答。

    此致、
    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.不,这是不可能的。

    2.是的,BQ25756能够做到这一点。 对于电路、电源输入等于电源输出。 电池需要以6A 电流充电至30V。 30V*6A=180W,因此您需要180W 或更高的输入功率来为电池充电。  36V/5A USB 合约可提供180W 的输入功率。 48V/5A 合约提供240W 的输入功率。 我推荐 48V 合约、因为它可以 帮助您处理 USB 电缆上的压降。

    4和5. 我将在 USB-USB PD 专家的电话里给您推荐、并帮助您解决这个问题。

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    再次感谢您的回答。

    在 等待收到 USB PD 控制器建议时、我又有一个问题。 PD 控制器应该控制电池充电器还是 必须由外部微控制器控制?

    此致、
    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    USB-C PD 控制器能够控制 BQ25756。

    对于<100W (20V/5A)的用例、我们刚刚发布了一款新器件 TPS25751、该器件为 BQ25756集成了 I2C 控制。

    对于功率大于100W 的用例、我们的路线图上有一款新的 PD3.1 EPR 器件、但遗憾的是、该器件在 TI.com 上直到24年第1季度末才推出。 该器件将与 TPS25751类似、因为它将与 BQ25756配对。 您可以使用 TPS25751开始评估、并在新器件可用后立即改用该器件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    TPS25751元件无存货。 您可以推荐我用于 BQ25756的另一个具有 I2C 的 USB-C PD 控制器吗?


    提前感谢。

    此致、

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    您可能需要登录才能查看库存。 TPS25751的两种封装都提供了相应的组件。 TPS25751的器件仍处于预览状态、这就是为什么要对样本进行 PTPS 标记的原因。 可以阅读 产品生命周期页面 、以了解预发布器件和激活器件之间的差异  

    https://www.ti.com/product/TPS25751/part-details/PTPS25751DREFR?keyMatch=TPS25751 

    https://www.ti.com/product/TPS25751/part-details/PTPS25751SRSMR?keyMatch=TPS25751 

    如需使用 TPS25751配置 BQ25756、您可以遵循 TPS25751EVM 的用户指南、其中提供了 GUI 的链接以及如何将两个 EVM 相互连接的分步过程  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您是否知道 TPS25750是否可以替换  TPS25751组件或该组件会失去一些优势? 它能否与 BQ25756电池充电器兼容?

    感谢您的观看。

    此致、

    Jose。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS25751可直接替代 TPS25750。 这两个器件彼此引脚对引脚兼容。  

    是的、TPS25751兼容并可控制 BQ25756。 在《TPS25751EVM 用户指南》中、我们重点介绍了这两个 EVM 如何相互连接。