主题中讨论的其他器件: TPS25750、TPS25751、 TPS25751EVM
您好!
我想知道 BQ25756电池充电器控制器是否同时与太阳能电池板和 USB-C 兼容。 我是说可以使用连接 到 同一个电池充电器的太阳能板或 USB。
如果可能、您能否向我提供实现该设计的任何设计说明或推荐的原理图?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道 BQ25756电池充电器控制器是否同时与太阳能电池板和 USB-C 兼容。 我是说可以使用连接 到 同一个电池充电器的太阳能板或 USB。
如果可能、您能否向我提供实现该设计的任何设计说明或推荐的原理图?
谢谢!
您好、Jose、
感谢您提供新信息。
顺便说一下、您的系统将承受的最高 USB 电压是多少? 您的系统将使用哪种类型的太阳能电池板?
如果我没有连接两个输入(pChannel 或 USB-C)中的一个,我可以选择合适的解决方案吗?
是的、BQ25756可与该器件配合使用并提供6A 或更高的充电电流。 请记住、您需要使用 I2C 在 BQ25756上设置 EN_MPPT=1以与太阳能面板配合使用。 您还将需要另一个 IC 来设置 USB PD 合约。
此致、
E·加洛韦
尊敬的 Ethan:
最高 USB 电压将为5V。 目前我尚未决定太阳能通道、但我认为最大电压将接近50V。
对于 IC、要设置 USB PD 合约、您认为 TPS25750S 或 TPS25750D 是否可与 BQ25756 元件兼容? 在这种情况下、我们是否也可以为充电电流获得6A 以上的电流?
借助 TPS25750S 或 TPS25750D、可实现对 BQ25756的控制? 或者、您是否建议仅使用 USB-C PD 控制器控制 USB PD、并 使用外部控制器控制 BQ25756?
感谢您的回答。
此致、
Jose。
您好、Jose、
在我为您推荐 USB PD 控制器前、我将需要更多有关您的系统的信息。 您的电池电压是多少?
如果最高 USB 电压将是5V、我认为您不 需要 USB PD 控制器。 您将需要将输入电流限制设置为您将遇到的最低 USB 电流源、该电流源可以是500mA、也可以是900mA。 但是、5V USB 插头无法提供足够的电力来以6A 电流为电池充电。
我建议仅在要访问更高的 PD 功率合约时才使用 USB USB 控制器。
此致、
E·加洛韦
您好、Jose、
您无法从5V USB 连接器汲取6A 电流。 此外、请记住、将电压升高到30V 后、6A 输入会大幅降低。
要 通过 USB 连接器为30V 电池充电、6A、我建议使用 USB PD 控制器来获得更高功率协议。 这可让您获得20V/28V/36V/48V 合约以及5A 的输入电流。
如果您需要关于 USB PD 控制器的建议、请告诉我。 另外、请记住这是美国的感恩节、USB PD 专家 可能会休息。
此致、
E·加洛韦
尊敬的 Ethan:
抱歉 USB 的5V 电压存在混淆。 实际上、它不介意 USB 中的电压是多少。 正如您在前面的消息中所说的、它甚至可以达到48V、具体取决于所使用的电池充电器。
之所以会产生混淆、是因为我想使用 USB-C 连接器有两种场景:
因此、考虑到这一点、我有几个问题:
感谢您的回答。
此致、
Jose。
1.不,这是不可能的。
2.是的,BQ25756能够做到这一点。 对于电路、电源输入等于电源输出。 电池需要以6A 电流充电至30V。 30V*6A=180W,因此您需要180W 或更高的输入功率来为电池充电。 36V/5A USB 合约可提供180W 的输入功率。 48V/5A 合约提供240W 的输入功率。 我推荐 48V 合约、因为它可以 帮助您处理 USB 电缆上的压降。
4和5. 我将在 USB-USB PD 专家的电话里给您推荐、并帮助您解决这个问题。
此致、
E·加洛韦
您好、Jose、
USB-C PD 控制器能够控制 BQ25756。
对于<100W (20V/5A)的用例、我们刚刚发布了一款新器件 TPS25751、该器件为 BQ25756集成了 I2C 控制。
对于功率大于100W 的用例、我们的路线图上有一款新的 PD3.1 EPR 器件、但遗憾的是、该器件在 TI.com 上直到24年第1季度末才推出。 该器件将与 TPS25751类似、因为它将与 BQ25756配对。 您可以使用 TPS25751开始评估、并在新器件可用后立即改用该器件
您好、Jose、
您可能需要登录才能查看库存。 TPS25751的两种封装都提供了相应的组件。 TPS25751的器件仍处于预览状态、这就是为什么要对样本进行 PTPS 标记的原因。 可以阅读 产品生命周期页面 、以了解预发布器件和激活器件之间的差异
https://www.ti.com/product/TPS25751/part-details/PTPS25751DREFR?keyMatch=TPS25751
https://www.ti.com/product/TPS25751/part-details/PTPS25751SRSMR?keyMatch=TPS25751
如需使用 TPS25751配置 BQ25756、您可以遵循 TPS25751EVM 的用户指南、其中提供了 GUI 的链接以及如何将两个 EVM 相互连接的分步过程