,
客户使用 UCC28070设计 单相图腾柱 PFC、半波整流失真、波形如下所示。 二极管与 IC 的 GND 断开、单独接地、或电感器断开、波形恢复正常。
需要帮助来确认两个问题、
1. UCC28070是否可用于单相图腾柱 PFC。
2.电路是否还可以修改。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、用户5883945、
您的客户无法识别"范围"上显示了什么信号。 一部分类似于 VINAC 信号、因此 我将假设它是 R73两端的电压(在 VINAC 输入上)。
我的评论都是基于这一假设。 请更正我的错误。
该信号 似乎被钳位到~2V。 原理图显示了电压为3.3V 的二极管 D76。 我假设3.3V 电压不是在调节、其电压更像是~1.3V。
请检查3.3V 输出。
为什么 VINAC 和 VSENSE 钳位到3.3V (+ Vd)? 这是非常危险的、因为如果3.3V 电压未调节、VSENSE 将无法检测到过压的 VBUS、并且也不会关闭 PWM。
=> 我强烈建议删除 D31和 D76。
VINAC 和 VSENSE 也通过100R 电阻传输到 AI_VAC 和 AI_VBUS。
AI_VAC 和 AI_VBUS 代表什么类型的负载阻抗? 它们根本不应加载 VINAC 和 VSENSE 信号(极高阻抗)、否则可能会发生故障。
RSYNTH 处的信号通过 R84连接至 Vref。 这是一个错误。 我认为目的是检测 Vref (类似于 AI_VAC 和 AI_VBUS)、而 R84上的信号可能 会 是"AI_Vref"、如下所示:

我认为 UCC28070可用于图腾柱无桥 PFC、但某些电路连接看起来不正确。
我不是 TP-PFC 专家、但我认为上部 MOSFET Q3和 Q4在其漏极路径中也需要电流检测。 否则、负半个周期将不会有任何电流控制。 电流检测互连 应该是直接的、但我认为 T1和 T2不需要全波整流。
您需要 t3和 t4来在 Q3和 Q4处进行检测。 它们的整流输出可连接在 R91和 R94上。
UCC28070与 Q3、Q4、Q6和 Q7之间的栅极驱动接口未显示。 我不知道使用 UCC28070的 TP-PFC 驱动器必须有多复杂。
我相信这可以通过足够的电路来实现、但我不知道具体细节。 我假设 Q2和 Q5目前已断开连接、但将来可以使用同步整流器来替代二极管桥。
此致、
乌尔里希