This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:单相图腾柱 PFC

Guru**** 2535250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298650/ucc28070-single-phase-totem-pole-pfc

器件型号:UCC28070

 客户使用  UCC28070设计 单相图腾柱 PFC、半波整流失真、波形如下所示。  二极管与 IC 的 GND 断开、单独接地、或电感器断开、波形恢复正常。  

需要帮助来确认两个问题、

1. UCC28070是否可用于单相图腾柱 PFC。

2.电路是否还可以修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、用户5883945、  

    您的客户无法识别"范围"上显示了什么信号。  一部分类似于 VINAC 信号、因此 我将假设它是 R73两端的电压(在 VINAC 输入上)。  
    我的评论都是基于这一假设。  请更正我的错误。

    该信号 似乎被钳位到~2V。  原理图显示了电压为3.3V 的二极管 D76。  我假设3.3V 电压不是在调节、其电压更像是~1.3V。
    请检查3.3V 输出。   

    为什么 VINAC 和 VSENSE 钳位到3.3V (+ Vd)?  这是非常危险的、因为如果3.3V 电压未调节、VSENSE 将无法检测到过压的 VBUS、并且也不会关闭 PWM。   
    => 我强烈建议删除 D31和 D76。   

    VINAC 和 VSENSE 也通过100R 电阻传输到 AI_VAC 和 AI_VBUS。   
     AI_VAC 和 AI_VBUS 代表什么类型的负载阻抗?  它们根本不应加载 VINAC 和 VSENSE 信号(极高阻抗)、否则可能会发生故障。  

    RSYNTH 处的信号通过 R84连接至 Vref。   这是一个错误。  我认为目的是检测 Vref (类似于 AI_VAC 和 AI_VBUS)、而 R84上的信号可能 会 是"AI_Vref"、如下所示:

    我认为 UCC28070可用于图腾柱无桥 PFC、但某些电路连接看起来不正确。  
    我不是 TP-PFC 专家、但我认为上部 MOSFET Q3和 Q4在其漏极路径中也需要电流检测。 否则、负半个周期将不会有任何电流控制。  电流检测互连 应该是直接的、但我认为 T1和 T2不需要全波整流。    
    您需要 t3和 t4来在 Q3和 Q4处进行检测。  它们的整流输出可连接在 R91和 R94上。

     UCC28070与 Q3、Q4、Q6和 Q7之间的栅极驱动接口未显示。  我不知道使用 UCC28070的 TP-PFC 驱动器必须有多复杂。  
    我相信这可以通过足够的电路来实现、但我不知道具体细节。  我假设 Q2和 Q5目前已断开连接、但将来可以使用同步整流器来替代二极管桥。   

    此致、
    乌尔里希