This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628E:慢启动时序

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297200/bq25628e-slow-start-timing

器件型号:BQ25628E

您能否更具体地谈谈慢启动时序? 达到满载输入电流需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您能帮助指出您在问题中提到的数据表的页面/部分吗? 我要确保我回答有关相应功能的问题。 您是否可能询问转换器是否"软启动"、而不是"低启动"?

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garret:

    很抱歉耽误你的时间。 是的、我指的是数据表第9.3.3.5节中提到的软启动时序。

    此致、

    清  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sake、  

    感谢您的确认。 请看下面我的解释。  

    BQ25628E 降压转换器在开关的初始启动时提供软启动。 当电池未连接或未完全放电时、该特性尤为重要。 当连接已充电的电池时、它首先会为 SYS 输出供电、然后在连接 VBUS 输入后、SYS 电源将从 BAT 无缝切换到 VBUS。  

    当您尝试在无电池的情况下从 VBUS 为器件加电、SYS 初始为0V (或低于 VSYS_SHORT 的任何值)时、SYS 电流消耗最初必须小于500mA。 如果 SYS 电流消耗最初过高、SYS 输出电压将无法按预期斜升。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garret。

    我更关心启动时 VBUS 输入电流的行为。 在我的应用中、电池始终保持连接。

    输入 VBUS 电源是无线 Qi 电源接收器。 此接收器最初不应加载大于500 mA @ 5V 的电流、输出应平稳斜升至全功率。 我承认"单纯性"是一个薄弱的要求、但我们能指望 BQ25628E 提供平稳的输入电流上升吗? 您能否提供从启动到最大输入电流的软启动过程中每秒或毫秒的输入电流斜升规格?

    此致、

    清    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sake、  

    没有关于输入电流斜升的规格。 我的最佳建议是首先将输入电流限制设置为500mA、以确保 BQ25628E 不会尝试拉出过多电流。 然后将此限制提高到您所需的水平、以便稍后充电。  

    为了方便您参考、我采用了所有寄存器均设为默认值(输入电流限制设为3.2A、ICHG 设为320mA)且 SYS 上具有500mA 负载的输入电流斜升波形。 请见下方。  

    -2nd 波形是在上述捕获中向上一步的放大。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Garret。 我们将遵循您的建议。

    此致、