请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54313 早上好!
我们正在设计具有2个 TPS54313PWPR 单元的 PCB。
通过使用数据表提供的 Rth、我们检测到了温度问题。
请大家分享 R-2R 热模型、还是 Delphi 热模型在 Flowtherm 软件中进行仿真?
至少是 Rthj 至散热焊盘。
提前感谢您、
此致
丹尼尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
早上好!
我们正在设计具有2个 TPS54313PWPR 单元的 PCB。
通过使用数据表提供的 Rth、我们检测到了温度问题。
请大家分享 R-2R 热模型、还是 Delphi 热模型在 Flowtherm 软件中进行仿真?
至少是 Rthj 至散热焊盘。
提前感谢您、
此致
丹尼尔
您好、John:
65ºC 有一个特定的热(飞行)环境、其环境温度为2 ̊ C。
我们的系统必须满足不超过85ºC 的 Tj。
使用数据表中的 Rth 进行的粗略计算显示温度4ºC 高于85ºC μ V。
我们希望使用 Delphi 或类似的模型,可以尽量减少或接近,以验证设计。
考虑到我们已经设计了外部散热器。 此问题意味着需要重新设计机械方面或更改组件。
提前感谢
丹尼尔
Daniel、您好!
感谢您的讲解。 由于我们没有相关的热模型、因此您可以评估这2个替代方法是否足以估算 TJ。

此致、
瓦伦