请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1101A-SP 您好!
1) 1)根据之前的 E2E 问题、TPS7h101A 似乎无法处理反向电流/电压、并可能会损坏。 稳压器的电源可能会出现不受控制的断电情况。
a)是否有建议的防范方法? 例如一个指向输出到输入的肖特基二极管?
b)如果电流非常低、也许低于一个特定的阈值、反向电流是否被认为是安全的?
2)此稳压器能否处理预偏置电压? 如果是、该电压能够达到多高?