This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1101A-SP:预偏置电压/反向电流

Guru**** 1187700 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297954/tps7h1101a-sp-prebias-voltage-reverse-currents

器件型号:TPS7H1101A-SP

您好!

1) 1)根据之前的 E2E 问题、TPS7h101A 似乎无法处理反向电流/电压、并可能会损坏。 稳压器的电源可能会出现不受控制的断电情况。

a)是否有建议的防范方法? 例如一个指向输出到输入的肖特基二极管?
b)如果电流非常低、也许低于一个特定的阈值、反向电流是否被认为是安全的?

2)此稳压器能否处理预偏置电压? 如果是、该电压能够达到多高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    是否能够将二极管与 LDO 保持一致、以帮助防止反向电流。
    缺点是输出调节效果较差。
    遗憾的是、没有关于什么级别的反向电流不会导致损坏

    预偏置电压仅在低于输入电压且输入电压在整个输出电压为高电平时保持高电平的情况下才可行。
    这可能对您的情况起作用、也可能不起作用。

    谢谢。
    丹尼尔