This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:串联平衡电阻器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298237/bq28z610-r1-series-balancing-resitors

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610

您好!  

我发现在选择平衡电阻器时存在一些不一致之处。 在 BQ28Z610-R1 (SLUSE07A)数据表第19页的第8.3.13段中、建议使用值介于100 Ω 和1k Ω 之间的平衡电阻器。 在同一数据表中、示例图显示 RVC2 = 5 Ω。 在第42页的《技术参考》(SLUUC81)中、计算出电池平衡设置、RVC2=105欧姆。 与 VC2串联的正确电阻是什么? 5欧姆或105欧姆?

尊重,

保罗·科伦坡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paolo

    BQ28z610没有指定引脚作为 BAT。 VC2引脚用作 CELT-2电压并同时用作 BAT 引脚。

    使用5欧姆有助于降低 BAT 电压下的压降。 如果您可以确定压降、则可以在 VC2处使用100欧姆电阻器。

    此致、
    何塞·库索