请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 主题中讨论的其他器件: BQ28Z610
您好!
我发现在选择平衡电阻器时存在一些不一致之处。 在 BQ28Z610-R1 (SLUSE07A)数据表第19页的第8.3.13段中、建议使用值介于100 Ω 和1k Ω 之间的平衡电阻器。 在同一数据表中、示例图显示 RVC2 = 5 Ω。 在第42页的《技术参考》(SLUUC81)中、计算出电池平衡设置、RVC2=105欧姆。 与 VC2串联的正确电阻是什么? 5欧姆或105欧姆?
尊重,
保罗·科伦坡