请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3808E 主题中讨论的其他器件:TPS3808、
团队成员
1.基本来说、他们能否将 TPS3808EG33DBVR 和 TPS3808G33DBVR 直接替代产品?
2.在 TPS3808的8-2中、它提到 R1+R2=4MOhm、而在 TPS3808E 的图8-2中、没有关于它的说明。 那么、您能告诉 R1+R2 of TPS3808E 吗?
此致、
高桥典之