This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808E:TPS3808E 与 TPS3808的直接替代产品一同使用?

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3808E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297005/tps3808e-tps3808e-is-used-with-drop-in-replacement-of-tps3808

器件型号:TPS3808E
主题中讨论的其他器件:TPS3808

团队成员

1.基本来说、他们能否将 TPS3808EG33DBVR 和 TPS3808G33DBVR 直接替代产品?

2.在 TPS3808的8-2中、它提到 R1+R2=4MOhm、而在   TPS3808E 的图8-2中、没有关于它的说明。 那么、您能告诉 R1+R2 of TPS3808E 吗?

此致、

高桥典之

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Noriyuki-San

    TPS3808EG33是 TPS3808G33的直接替代产品。  

    2.根据 TPS3808E 数据表值,R1+R2 = 8M