请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB50-Q1 您好!
TPS1HB50-Q1数据表中定义了一些 VBB 电压规格、但我想知道如何理解其中的一些规格。
数据表规格
- 最大绝对额定值
- 最大持续电源电压、VBB:36V (最大值)
- 建议运行条件
- VBB -标称电源电压:6至18V
- VBB -扩展的低电源电压:3至6V
- VBB -扩展的更高电源电压:18至28V
- 电气特性
- VBBCLAMP–VBB 钳位电压:58V 至76V
问题
- "扩展的更低电源电压"和"扩展的更高电源电压"规格是什么? 我不确定与"标称电源电压"规格之间有何差异。
- 我想、当施加到 VBB 引脚的电压超过 VBB 钳位电压时、VBB 电压被钳制、但该电压是否会损坏器件? VBBCLAMP 规格高于绝对最大 VBB 电压。
此致、
横田真一