主题中讨论的其他器件:LM27761、 LM2750、LM2775、 TPS60151、LM2776、 TPS60400、 TPS60401
您好!
请查看本原理图并对上述内容进行评论。 所需输出 为 5V 和 -3V3
但获得分析时间的误差太小。
感谢您的快速回复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请查看本原理图并对上述内容进行评论。 所需输出 为 5V 和 -3V3
但获得分析时间的误差太小。
感谢您的快速回复。
尊敬的 Nivethitha:
我们没有其他双轨电荷泵。 但是、对于3.3V 至5V 的输入电压、您可以考虑 TPS60151 、LM2775、LM2750。
对于-3.3V 输出、您可以考虑 TPS60400和 LM2776 (均未稳压:VOUT =-VIN)。 如果使用+3.3V 电源轨作为输入、 由于电荷泵电阻上的损耗、输出电压的绝对值将略低于3.3V。 损耗随输出电流的增加而增加。
替代方法是使用+5V 作为输入、并使用稳压电荷泵(如 LM27761 (具有集成 LDO))来获得精确的-3.3V。
您将需要计算您使用的电荷泵的最大负载电流是否足以满足您的应用需求。
此致、
瓦伦