This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762DSSR 原理图审阅

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2775, LM2776, LM27761, LM2750, TPS60151, TPS60400, TPS60401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296274/lm27762-lm27762dssr-schematic-review

器件型号:LM27762
主题中讨论的其他器件:LM27761LM2750、LM2775、 TPS60151、LM2776、 TPS60400TPS60401

您好!

请查看本原理图并对上述内容进行评论。 所需输出 为  5V -3V3

但获得分析时间的误差太小。  

感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?请提供您对以上内容的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    您的原理图中的输入电压是多少? 该值应大于+ve 和-ve 输出的绝对最大值。

    负输出电压的 FB 分压电阻器看起来是错误的。 使用此配置、您将获得大约-1.93V 的电压。  

    也最好将输入电容器 C75增加到4.7uF、将飞跨电容器 C76增加到0.47uF。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的输入电压范围约为3.3V、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    Ve 输出轨是通过在输入和输出之间使用 LDO 实现的。 因此无法从+3.3V 输入获取+5V。

    对于负电源轨、R99 (95.3K)和 R101 (56K)电阻器的位置似乎交换了。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的意见 varun。 您是否建议+5V 和-3.3V 电源的任何电荷泵?

    同一器件??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    您是否仅有一个3.3V 输入电源? 或者是否有更高的电压轨可用?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是..仅提供3.3V 电压。  有没有可能的解决方案???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    我认为您需要一个升压转换器来将3.3V 转换为5V。 能否创建一个新主题、获取有关升压转换器的建议?

    然后、可使用升压转换器提供的5V 电压使用 LM27761生成-3.3V 电压。 最好使用5V 电源而非3.3V 电源来运行 LM27761、以应对内置电荷泵电压损失和 LDO 压降。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的建议 varun。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何不使用 LDO 输出但同时提供-3.3V 和5V (3.3V 输入应该泵起)的电荷泵可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    我们没有其他双轨电荷泵。 但是、对于3.3V 至5V 的输入电压、您可以考虑 TPS60151 、LM2775、LM2750。

    对于-3.3V 输出、您可以考虑 TPS60400和 LM2776 (均未稳压:VOUT =-VIN)。 如果使用+3.3V 电源轨作为输入、 由于电荷泵电阻上的损耗、输出电压的绝对值将略低于3.3V。 损耗随输出电流的增加而增加。

    替代方法是使用+5V 作为输入、并使用稳压电荷泵(如 LM27761 (具有集成 LDO))来获得精确的-3.3V。

    您将需要计算您使用的电荷泵的最大负载电流是否足以满足您的应用需求。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否建议使用一个负载电流约为100mA 的高效5V 升压转换器和一个负电压转换器或电荷泵来提供-3.3V 负载电流10mA。

    我们的架构供您参考,

    "你怎么知道的?  

    1) 1)什么是最高效的配置?

    2) 2)用于5V 的升压转换器?

    3) 3) 3.3V 的电荷泵?

    系统应该高效、并且从电池汲取的电流应该尽可能低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nivethitha:

    升压转换器属于不同的产品线。 您必须创建一个单独的线程、以便标记正确的产品系列、从而为您提供升压转换器支持。  

    在效率方面、对于-3.3V 电压轨、最好使用由+3.3V 输入供电的 TPS60401。  

    在10mA 负载电流的情况下、输出电压大约为-3.2V。

    此致、

    瓦伦