This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TS1

Guru**** 2586605 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQSTUDIO, EV2400, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293531/bq76952-ts1

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO、BQ76940

您好、TI 专家  

我想使用 TS1作为 ADCIN 函数、我想知道将从 TS1获取的 ADC 计数值转换为 ADC 值的计算公式是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    请参阅上一主题、查看详细介绍如何使用原始 ADC 测量的文档: BQ76952:TS1 ADC 采集错误问题-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    感谢您的回答、我的问题已经解决、我想进一步了解。 我的 COV 和 CUV 的恢复时间现在有点高、这种现象仅发生在 COV 和 CUV 上。 我的恢复时间是3s、但当我使用示波器进行检查时、实际恢复时间约为4s。 所以我想知道为什么这种现象出现在 COV 和 CUV 的恢复中。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否仔细核实(下面)情况是否不是这样?

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    CHG FET Protections A 设置0x98、DSG FET Protections A 设置0xE4。只有 COV 和 CUV 恢复时才是这种情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    当我使用 SCD 时、我使用外部短路方法来测试 SCD、我发现会出现 SCD 故障现象。 当我设置外部短路时、它会在保护时间大于90uS 时自动关断 FET、但不会显示故障。 相反,当保护时间小于90uS 时,一切都是正常的。 请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否显示 COV/CUV 恢复延迟的波形? 请注意、电芯电压超过其迟滞阈值(COV:CELL_V = COV_Threshold - COV_Hysteresis;CUV:CELL_V = CUV_Threshold + CUV_Hysteresis)后、恢复计时器才会启动。

    关于 SCD、您是否能够捕获 SRP 和 SRN 引脚之间尽可能靠近引脚的电压波形、并记录 SCD 设置是什么? 这样、就可以更轻松地确定器件实际看到的内容以及是否应触发 SCD。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    这是我被外部短路截获的 SRP 两端 SRN、电压和短路电流的波形。 第一幅是 SCD 保护时间大于70us 的波形、第二幅是 SCD 保护时间小于70us 的波形、当这个值大于70us 时、BQ 就会报告故障。 但是、这两种方法都受到 BQ 的保护、只有故障报告方面的差异

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max M ü,

    我发现、当 BQ 中发生 COV 时、我使用放电、它将无法恢复、CUV 将无法因充电而恢复。
    期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    Protections:SCD:Delay 控制测得的电流必须超过阈值才能触发 SCD 故障的时长。 如果在时间增加之前测量的电流降至阈值以下、则不会触发故障。 您可能需要检查 SCD 未触发但 FET 关断而未触发另一个故障的事件。

    对于 COV 和 CUV、可以记录此行为吗? 测量所有电池电压(器件的测量、而不是物理测量)和 Safety Status A-C 寄存器。 还要记下 COV 和 CUV 阈值的设置、以及每个阈值的恢复迟滞设置。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    1.如您所说、SCD 保护可能是由过长的保护延迟时间引起的、但如示波器波形所示、BQ 在发生 SCD 时已经受到保护、 但是、当保护延迟时间大于70us、我的 SCD 阈值为200A 时、我无法在 A-C 中看到故障显示。阈值是否设置得过大? 进行补偿。
    2.我想说的是、当我遇到 COV 时、电芯电压保持不变、此时我有放电电流、电芯电压没有达到恢复值、COV 故障就不会恢复了? 不会基于当前进行恢复?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我想知道这个问题的答案。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    1.您可以尝试 VSS 在示波器上采集 SRP-SRP-SRN 和 VSS 电压、看看是否超过了建议的0.5V 限值。 在某些情况下、观察到这种情况会导致 FET 关断。

    2. COV 不会基于电流进行恢复,仅当电芯电压超过恢复阈值时。 我建议观察器件输入引脚(而不是电池单元)的电压、以便更好地测量器件读数的电压。 如果您有权访问 EV2400、还可以使用 bqStudio 获取器件测量和寄存器的日志。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    如果无法通过电流恢复 COV 和 CUV、是否有任何推荐的方法? 由于 BQ76940可以手动清除故障、因此我认为 BQ76952将在检测到放电电流时恢复 COV 故障、当检测到充电电流时、CUV 也将恢复故障。 在这种情况下、即使收集到的电压值未更改、两者也可以恢复。 否则、预计放电电流的 CHG FET 可以在 COV 失效时导通、而充电电流的 DSG FET 可以在 CUV 失效时导通。
    能否同时实现这两种方法?
    或者其他推荐的方法。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    从 COV 和 CUV 故障中恢复的唯一方法是使电芯电压恢复到恢复阈值。 该器件仍允许在 COV 中放电和在 CUV 中充电、从而允许发生这种情况。 该器件不会将电流及其极性用于电芯电压保护。

    在 COV 中、充电将完全受阻;在 CUV 中、放电将完全阻断、以防止故障电芯过度充电或过度放电并造成不安全的情况。 一旦电池电压处于安全范围内、除非其他故障条件阻止、否则已禁用的 FET 将重新开启。

    此致、

    马克斯·韦博肯