Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5155, LM5156
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5158 主题中讨论的其他器件: LM5155、 LM5156
您好、团队成员:
我想设计 LM5158、输入电压12Vin -> 54Vout、输出电流1A。
但是,设计不能在 webench 中创建。

我认为它完全满足了该器件的 VIN 和 VOUT 要求。
这是因为热性能吗? 如果有更多合适的器件、请告诉我。
此致、
桑原启