This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:无法创建 WEBENCH 设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296916/lm5158-webench-design-cannot-be-created

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: LM5155LM5156

您好、团队成员:

我想设计 LM5158、输入电压12Vin -> 54Vout、输出电流1A。

但是,设计不能在 webench 中创建。

我认为它完全满足了该器件的 VIN 和 VOUT 要求。

这是因为热性能吗? 如果有更多合适的器件、请告诉我。

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    即使使用非常大的电感器、器件中的峰值电流也将大于54V/12V * 1A = 4.5A ->这超出了 LM5158的规格。
    对于该功率级、您可能需要选择具有外部 FET 的控制器、例如 LM5155或 LM5156。

    您还可以查看我们的参考设计、例如:

    TI 参考设计库

    此致、

     斯特凡