This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:经 UCC28063试制版后、发现异常声音和异常情况可以得到解决。

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296880/ucc28063-after-trial-production-of-ucc28063-abnormal-sounds-and-anomalies-were-found-to-be-solved

器件型号:UCC28063

您好、TI 团队、

客户现在使用 UCC28063的以下隔行 PFC IC。 在实际使用中、发现 C220需要从101更改为33P、以解决90V 开关的异常声音(电压为90-305、标准为108-277)。

然而、如果 ZCD 的 C215和 C214的变化太小、PF 值和 THD 将变得更糟。

如果不更换,90V 开关机声音异常,重负载开关 PF 会发生异常爆炸。 245v 会有不同的声音。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾提到、您需要将电容器 C220从100 pF 降至33 pF、以消除噪声问题。  原理图显示 该电容器开始为1nF。  您报告的值是否正确?

    ZCD 电容为什么被改变?  此引脚是否具有噪声?

    增大电容器将降低噪声、减小电容器将降低噪声。

    您是否使用 Excel 设计工具计算升压电感、升压电感匝数比、输出电容和补偿组件?

    否则、可能是导致您的设计发出声音的原因。  我会首先使用 Excel 工具检查您的客户设计。

    如果该工具的计算结果与客户设计之间存在重大差异、则可能是原因所在。  以下链接将带您转到可用于检查客户设计的 Excel 工具。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-0ashiqdgby/01.00.00.00/sluc292.zip

    此致、