Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
您好、TI 团队、
客户现在使用 UCC28063的以下隔行 PFC IC。 在实际使用中、发现 C220需要从101更改为33P、以解决90V 开关的异常声音(电压为90-305、标准为108-277)。
然而、如果 ZCD 的 C215和 C214的变化太小、PF 值和 THD 将变得更糟。
如果不更换,90V 开关机声音异常,重负载开关 PF 会发生异常爆炸。 245v 会有不同的声音。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
您好、TI 团队、
客户现在使用 UCC28063的以下隔行 PFC IC。 在实际使用中、发现 C220需要从101更改为33P、以解决90V 开关的异常声音(电压为90-305、标准为108-277)。
然而、如果 ZCD 的 C215和 C214的变化太小、PF 值和 THD 将变得更糟。
如果不更换,90V 开关机声音异常,重负载开关 PF 会发生异常爆炸。 245v 会有不同的声音。
您好!
您曾提到、您需要将电容器 C220从100 pF 降至33 pF、以消除噪声问题。 原理图显示 该电容器开始为1nF。 您报告的值是否正确?
ZCD 电容为什么被改变? 此引脚是否具有噪声?
增大电容器将降低噪声、减小电容器将降低噪声。
您是否使用 Excel 设计工具计算升压电感、升压电感匝数比、输出电容和补偿组件?
否则、可能是导致您的设计发出声音的原因。 我会首先使用 Excel 工具检查您的客户设计。
如果该工具的计算结果与客户设计之间存在重大差异、则可能是原因所在。 以下链接将带您转到可用于检查客户设计的 Excel 工具。
此致、