This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25640EVM-020:评估板中的最小直流电压?

Guru**** 1637200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295105/ucc25640evm-020-min-dc-voltage-into-eval-board

器件型号:UCC25640EVM-020

在一个应用中、这个稳压器 的输入功率(绕过 PFC 部分)将被进行交流斩波(相位切断)整流。 流入的正弦波部分可能会被严重斩波、这意味着会产生低直流电压(例如低至15VDC)。

我已经看过了这个评估板的原理图、它看起来应该有效、但是想要确认。 如果它无法按设计工作、我可以调整组件值吗? 我知道电路板的最大功率输出将与输入的功率成正比。

此外、在 用户指南第8页的图4中的原理图中、整流器 D10的输出似乎与任何东西都未连接? 上一页图3中显示的整流器 Vin 的输出是否是?

谢谢。

史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    您是对的。 此电路板并非专为如此低的输入电压而设计。 因此、您无法使用此板。  您将必须根据您的要求设计一个新的谐振回路。

    为了显示控制器的 X 电容器放电能力和 HV 启动、使用了 D10。 不会为任何下游转换器加电。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Manikanta! 感谢您的答复。 芯片的 UVLO 似乎足够低。 是否可以修改电路板以使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么低的电压和额定功率就无法正常工作了。  请查看 BLK 启动/停止电压阈值。 当输入电压达到102V 且启动电压为113V 时、控制器将因 UVLO 而关断。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 我想我明白你在说什么。 我原本希望必须对 评估板上的元件值进行一些更改。

    不能针对较低的输入电压电平调整确定 BLK 电压的电阻分压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您能告诉我最小、最大输入电压和负载功率以及谐振频率信息吗?

    您曾提到最小输入电压为15V。  最大电压怎么样? 它是通用输入吗?

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中的最大直流电压将为~110 VDC…… 此电流源已针对120VAC 进行整流、并具有一定程度的相位切断/斩波、从而降低进入该稳压器的直流电平。

    这不是正常的"通用输入"应用。

    我知道、在输入电压较低时、12VDC 输出将无法提供高电流。 没关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    LLC 的最大增益要求应为9、以满足您的输入电压要求。 我认为 LLC 不适合如此高的输入电压范围。 您需要考虑该应用的不同拓扑。

    此致

    马尼坎塔