在一个应用中、这个稳压器 的输入功率(绕过 PFC 部分)将被进行交流斩波(相位切断)整流。 流入的正弦波部分可能会被严重斩波、这意味着会产生低直流电压(例如低至15VDC)。
我已经看过了这个评估板的原理图、它看起来应该有效、但是想要确认。 如果它无法按设计工作、我可以调整组件值吗? 我知道电路板的最大功率输出将与输入的功率成正比。
此外、在 用户指南第8页的图4中的原理图中、整流器 D10的输出似乎与任何东西都未连接? 上一页图3中显示的整流器 Vin 的输出是否是?
谢谢。
史蒂夫