Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, INA229
主题中讨论的其他器件: INA229
您好!
我在 BQ79616和 INA229之间的 MISO 线上看到一个奇怪的噪声。 MISO 直接连接、不使用任何电阻器或其他元件。 SCK 和 MOSI 看起来很好。 在这里、MISO 信号 
缩放:

有什么想法吗?
Br
克里斯蒂安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Christian:
您是否观察到由于噪声而导致的通信故障? 系统中产生噪声的原因有很多、因此很难在不看到布局或原理图的情况下确定发生了什么。
我首先会检查您所用探针的接地情况、因为有时示波器探测会导致出现噪声。 我还会检查您的 PCB、以确保您遵循正确的接地和布局建议、以最大程度地减少串扰。
最后、您可能想与 INA229器件的专家交流。 如果直接在 INA229的输出端观察到噪声、则放大器团队可能对发生的情况有更好的了解。
此致!
安德里亚