This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:BQ79616和 INA229上的 MISO 线路上出现奇怪噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290667/bq79616-strange-noise-on-miso-line-with-bq79616-and-ina229

器件型号:BQ79616
主题中讨论的其他器件: INA229

您好!

我在 BQ79616和 INA229之间的 MISO 线上看到一个奇怪的噪声。 MISO 直接连接、不使用任何电阻器或其他元件。 SCK 和 MOSI 看起来很好。 在这里、MISO 信号

缩放:

有什么想法吗?

Br

克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您是否观察到由于噪声而导致的通信故障?  系统中产生噪声的原因有很多、因此很难在不看到布局或原理图的情况下确定发生了什么。  

    我首先会检查您所用探针的接地情况、因为有时示波器探测会导致出现噪声。  我还会检查您的 PCB、以确保您遵循正确的接地和布局建议、以最大程度地减少串扰。

    最后、您可能想与 INA229器件的专家交流。  如果直接在 INA229的输出端观察到噪声、则放大器团队可能对发生的情况有更好的了解。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andria:

    感谢你的帮助。 我可以通过添加下拉电阻器来解决该问题。 现在问一个有关 BQ79616的问题。 可以为 GPIO 设置下拉电阻。 但是、数据表中指出将引脚配置为 SPI 会覆盖引脚设置。 因此、当引脚配置为 SPI 时、是否无法设置内部下拉?

    Br

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    下拉电阻必须位于外部。  如果 GPIO 引脚配置为 SPI、则它们不会被配置为内部下拉。

    如果您想将 GPIO 引脚设置为内部下拉、则可以选择不用于 SPI 的 GPIO 引脚并进行相应的配置。

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、谢谢。

    Br

    克里斯蒂安