请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27761 您好,
LM27761DSGR 的输出纹波相对较大、当前测得的峰峰值约为64mV;电流输出电压为-5V;实际上、约为-4.9V、在 LM27761DSGR 的输出端添加一个电容器、10uF 已提高到约53mV。 有什么好的方法可以做到这一点吗? 波形图和原理图如下所示;



谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
LM27761DSGR 的输出纹波相对较大、当前测得的峰峰值约为64mV;电流输出电压为-5V;实际上、约为-4.9V、在 LM27761DSGR 的输出端添加一个电容器、10uF 已提高到约53mV。 有什么好的方法可以做到这一点吗? 波形图和原理图如下所示;



谢谢!