This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:LM27761DSGR 具有较大的输出纹波

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293014/lm27761-lm27761dsgr-has-large-output-ripple

器件型号:LM27761

您好,

LM27761DSGR 的输出纹波相对较大、当前测得的峰峰值约为64mV;电流输出电压为-5V;实际上、约为-4.9V、在 LM27761DSGR 的输出端添加一个电容器、10uF 已提高到约53mV。 有什么好的方法可以做到这一点吗? 波形图和原理图如下所示;

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以添加额外的 Cout 以获得更低的纹波。  

    良好的布局实践也有助于降低纹波。 布局是什么样的?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭该主题。

    此致、

    费宾