This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:PG 引脚问题

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293533/lm5069-pg-pin-issue

器件型号:LM5069

大家好、

我对 LM5069的 PG 引脚具有困惑。

在 LM5069MMX-1/NOPB 芯片应用中、VIN 已建立、PG 引脚上拉至3.3V。

1.12us 后、EN 到达、PG 信号将上拉至约2V。

2.但当 PG 管脚上拉断开时、发现 PG 管脚电压会波动到负电压。

此致、

马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系。 请分享原理图。 我想查看 PG 上拉电路。  

    还请在上电期间捕获 VIN、VOUT、GATE 和 PG 信号、为 PG 引脚提供适当的上拉电源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    此处添加了一些信息。

    首先、原理图如下所示:

    其次、完整的波形由不同的时间刻度提供。 波形以不同的颜色标记。  

    感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    上拉电源(P3V3_STBY)是如何生成的? 我认为这个尖峰不是由 LM5069造成的。 请考虑高电平有效阈值大于3V、以便忽略2V 尖峰。  否则、请填充 C149电容器。 该电容器会增加上升沿的延迟。 这将有助于消隐2V 尖峰。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    感谢您的回复、添加 C149可以提高2V 的尖峰。

    但是、您能解释一下第二点的原因吗?

    如下所示:

    2.但当 PG 管脚上拉断开时、发现 PG 管脚电压会波动到负电压。

    他们发现下冲时间与过冲尖峰相同。 可能的原因是什么?

    非常感谢您投入宝贵的时间与精力。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    您能否帮助我跟进此问题、例如三天前的回复?

    非常感谢

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请注意、我们在周六和周日不工作。

    我不知道下冲和过冲的确切原因。  

    为什么这对客户很重要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    如前所述、因为电路板上的所有9个器件(LM5069)都遇到了相同的现象。

    他们想知道是否有任何机制(如时序要求)可能导致这种现象。

    因为他们进行了比较测试来 验证这种现象是否与上拉电源几乎没有关系。

    测试1:使用3.3V 上拉电源时、在 EN 建立后的12us 下冲为2V。

    测试2:没有3.3V 上拉源、在 EN 建立后存在500mV 下冲。

    如以下波形所示。

    因此、他们怀疑内部是否有任何特殊的时序机制、这可能导致这个过冲/下冲。 (两次测试均为12us 延迟)

    非常感谢您的解释和支持。

    此致、

    马特.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不知道这些时间细节。 首先、我需要在 EVM 中进行测试。 如果我能够重现此问题、我会详细思考发生这种情况的原因。 预期时间表为本周结束。

    这是客户关心的问题、还是仅仅为了理解?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    请查看下面的波形。

    PGD 信号中没有尖峰。 我们预计该尖峰可能来自布局 GND 连接。 尖峰不是来自 LM5069。 我正在关闭该主题。