您好!
我们正在 其中一个设计中使用 TPS61023DRLR 升压稳压器。 以下是设计要求。
VIN = 2.7V 至4.2V
输出电压:5V
最大输出电压电流:1.5A。
稳压器器件型号: TPS61023DRLR
电感器部件号: SRP4020TA-1R0M
问题描述:观察到的是3.8V 输出而不是5V 输出
根据数据表建议;对于下面的设计,我们应该得到5V 的输出电压。 但我们获得的是3.8V、而不是5V。
请告诉我们,我们如何解决这个问题,让我知道你的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在 其中一个设计中使用 TPS61023DRLR 升压稳压器。 以下是设计要求。
VIN = 2.7V 至4.2V
输出电压:5V
最大输出电压电流:1.5A。
稳压器器件型号: TPS61023DRLR
电感器部件号: SRP4020TA-1R0M
问题描述:观察到的是3.8V 输出而不是5V 输出
根据数据表建议;对于下面的设计,我们应该得到5V 的输出电压。 但我们获得的是3.8V、而不是5V。
请告诉我们,我们如何解决这个问题,让我知道你的建议。
尊敬的 Suhan:
关于原理图:
前馈电容器 C623 比我们以前所做的任何设计都大得多。 我们建议在进行设计之前计算环路稳定性。 根据我的经验法则、 对于您的工作条件、电容不应超过10pF。
万用表在通电时无法正确测量阻抗、因此我很想知道您是如何 在上电时测量阻抗的。 如果您想 调试器件、请给我 Vin、Vout、SW 引脚、电感器电流 IL 的波形。
此致、
特拉维斯
尊敬的 Travis:
在测试期间、我们尚未安装 C623、并且我们尚未在上电后测量阻抗。
下面是我们遵循的步骤。
步骤1:在接通电源之前测量阻抗。
第2步:为器件通电并测量输出电压、下面是观察结果。
PCB 1:3.7V;PCB 2:5V (过一段时间0V);PCB 3:1.6V
步骤3:关闭器件并测量所有引脚与 GND 的阻抗,并观察到0E 到15E。
多个客户报告了 TPS61023DRLR 升压稳压器中的类似问题。
我们在 TI E2E 中看不到任何首选解决方案。 请告诉我该问题的首选解决方案。
由于我们现在处于 Gerber 发布阶段、因此还可以更改升压稳压器部分。 请建议使用此部件的替代升压稳压器。
尊敬的 Suhan:
1.大多数电源在输出未开路时都具有输出放电功能、 这样万用表就能检测到升压输入短路情况。 在测量阻抗时、请确认您是否已物理断开电源和负载(关闭电源还不够)。
2.如果电源和电子负载正确断开且短路仍然存在,则下部开关 损坏(很可能是由不良布局引起的)。 您可以发送 您的布局以便我可以对其进行检查。
如果您想切换到另一个器件、我们建议使用 TPS61033。
此致、
特拉维斯
尊敬的 Suhan:
建议 在测试期间以物理方式断开电源(关闭电源是不够的)。
关于布局:
我无法看到您是如何连接 GND 平面的。 但很显然、输出电容器(对于升压器件至关重要)的接线并不仔细。 布局示例旨在减少 输出电源路径的寄生电感, 因此不建议在 输出去耦路径上使用任何过孔或长路径:
输出路径上的寄生电感会 在 SW 引脚上引起更大的电压尖峰并影响可靠性。
以了解布局的更多详细信息。
此外、您的布局为什么会进行镜像。
此致、
特拉维斯
建议 在测试期间以物理方式断开电源(关闭电源是不够的)。
您可以详细说明 上述问题吗?
由于多个客户在实际 PCB 中也报告了相同的问题;我对使用 tps61023drlr 器件感到非常不高兴。
我们又确定了一个新器件(TPS61033DRLR )并为 TPS61033DRLR 和 TPS61033制作了兼容设计 3 影响。
随附原理图。 您可以回顾这些内容并让我知道您的反馈。
升压稳压器部分 :TPS61033DRLR / TPS610333DRLR
电感器部分 : XGL4020-471MEC
电源输入电压 :2.7V 至4.2V
输出电压 :5V
输出电流 :最大1A
尊敬的 Suhan:
关于测试:
关于其他客户:
这些问题以及低侧开关损坏是 由不良布局产生的典型问题。 他们 完全未经训练的 PCB 布局不太可能与任何 IC 配合使用。
关于 TPS61033:
1. 不需要 R1328、R1263
对于 TPS61033、可以将 FB 连接到 Vout 以节省分压器
对于 TPS610333、此器件仅支持5V 固定输出。 您需要将 FB 连接到 Vout。
4.所有升压器件都存在布局问题、还请使用 TPS61033系列优化布局
此致、
特拉维斯