This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023DRLR (观察到输出为3.8V、而非5V)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033, TPS610333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296266/tps61023drlr-observed-3-8v-output-instead-of-5v

主题中讨论的其他器件:TPS61033TPS610333

您好!

我们正在 其中一个设计中使用 TPS61023DRLR 升压稳压器。 以下是设计要求。

VIN = 2.7V 至4.2V

输出电压:5V

最大输出电压电流:1.5A。

稳压器器件型号: TPS61023DRLR

电感器部件号: SRP4020TA-1R0M

问题描述:观察到的是3.8V 输出而不是5V 输出

根据数据表建议;对于下面的设计,我们应该得到5V 的输出电压。 但我们获得的是3.8V、而不是5V。

请告诉我们,我们如何解决这个问题,让我知道你的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以上电路的观察。

    安装在3个通用 PCB 中的电路上方。  下面是观察。

    PCB 1和 PCB 2:所有阻抗都是正确的;在上电之前。 上电后观察到引脚4和引脚5短接、引脚4和引脚3短接。

    PCB 3: 在上电之前,所有阻抗都是正确的。  上电后观察到输出端为5V、并且观察到  引脚4和引脚5短接、引脚4和引脚3短接后。

    请告诉我、我们如何解决该问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhan:

    关于原理图:

    前馈电容器 C623  比我们以前所做的任何设计都大得多。  我们建议在进行设计之前计算环路稳定性。 根据我的经验法则、   对于您的工作条件、电容不应超过10pF。

    SLVC803计算工具| TI.com

    万用表在通电时无法正确测量阻抗、因此我很想知道您是如何 在上电时测量阻抗的。 如果您想 调试器件、请给我 Vin、Vout、SW 引脚、电感器电流 IL 的波形。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Travis:

    在测试期间、我们尚未安装 C623、并且我们尚未在上电后测量阻抗。

    下面是我们遵循的步骤。

    步骤1:在接通电源之前测量阻抗。

    第2步:为器件通电并测量输出电压、下面是观察结果。

           PCB 1:3.7V;PCB 2:5V (过一段时间0V);PCB 3:1.6V

    步骤3:关闭器件并测量所有引脚与 GND 的阻抗,并观察到0E 到15E。

    多个客户报告了 TPS61023DRLR 升压稳压器中的类似问题。

     

    我们在 TI E2E 中看不到任何首选解决方案。 请告诉我该问题的首选解决方案。

     由于我们现在处于 Gerber 发布阶段、因此还可以更改升压稳压器部分。 请建议使用此部件的替代升压稳压器。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/210090/tps61030-internally-shorting

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949680/tps61023-tps61023drlr

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/887079/tps61023-tps61023-output-voltage-drops-during-load

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhan:

    1.大多数电源在输出未开路时都具有输出放电功能、 这样万用表就能检测到升压输入短路情况。  在测量阻抗时、请确认您是否已物理断开电源和负载(关闭电源还不够)。

    2.如果电源和电子负载正确断开且短路仍然存在,则下部开关 损坏(很可能是由不良布局引起的)。  您可以发送 您的布局以便我可以对其进行检查。

    如果您想切换到另一个器件、我们建议使用 TPS61033。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试过程中、我们未连接任何负载。 是否建议将最小负载连接到输出端?

    已添加布局文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhan:

    建议    在测试期间以物理方式断开电源(关闭电源是不够的)。

    关于布局:

    我无法看到您是如何连接 GND 平面的。 但很显然、输出电容器(对于升压器件至关重要)的接线并不仔细。 布局示例旨在减少 输出电源路径的寄生电感, 因此不建议在 输出去耦路径上使用任何过孔或长路径:

    输出路径上的寄生电感会 在 SW 引脚上引起更大的电压尖峰并影响可靠性。

    以了解布局的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts = 1692772366311&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61022

    此外、您的布局为什么会进行镜像。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议    在测试期间以物理方式断开电源(关闭电源是不够的)。

    您可以详细说明 上述问题吗?

    由于多个客户在实际 PCB 中也报告了相同的问题;我对使用 tps61023drlr 器件感到非常不高兴。

    我们又确定了一个新器件(TPS61033DRLR )并为 TPS61033DRLRTPS61033制作了兼容设计 3 影响。

     

    随附原理图。 您可以回顾这些内容并让我知道您的反馈。

     

    升压稳压器部分 :TPS61033DRLR / TPS610333DRLR

    电感器部分 : XGL4020-471MEC

    电源输入电压 :2.7V 至4.2V

    输出电压 :5V

    输出电流 :最大1A

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suhan:

    关于测试:

    关于其他客户:

    这些问题以及低侧开关损坏是 由不良布局产生的典型问题。  他们 完全未经训练的 PCB 布局不太可能与任何 IC 配合使用。

    关于 TPS61033:

    1. 不需要 R1328、R1263

    对于 TPS61033、可以将 FB 连接到 Vout 以节省分压器

    对于 TPS610333、此器件仅支持5V 固定输出。 您需要将 FB 连接到 Vout。

    4.所有升压器件都存在布局问题、还请使用 TPS61033系列优化布局

    此致、

    特拉维斯