This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900EVM:TPS63900EVM

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63900, TPS63900EVM, TPSM83100, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295290/tps63900evm-tps63900evm

器件型号:TPS63900EVM
主题中讨论的其他器件:TPS63900TPSM83100TPS631000

我们是否可以在 TPS63900EVM 的输入侧放置一个电压电平为2.7至3.6伏的 HLC 电池组。 在输出端、我们可以在600mA 负载下生成3V3电压(或者、在这些条件下 TPS63900能够提供哪些单位的电流? 温度环境可介于-20至+75摄氏度之间。

如果 TPS63900不适合、有没有其他任何解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在您的应用中、500mA 具有可靠的输出电流能力。  

    您可以尝试使用 TPS631000/10或 TPSM83100。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、TAo、 不能选择 TPS63900。

    我们现在已经将开发板连接到裸调制解调器(www.mikroe.com/lte-iot-4-click) 、它似乎可以与 TPS63900EVM 配合使用。

    在输入电压为2.7V、关断电压为3.3V 时、我们的输出电流预期会是多少?   与 TPS63900相比、TPS631000/10或 TPSM83100的静态电流消耗相对较高。  

    或许能够简单地知道需要500mA 电流。 约为20ms。 这是为了设置 LTE 连接。 在这之后、我们平均需要60mA。 和睡眠中关于25µA 的信息。 我们使用北欧的 nrf9160。  

    此致、

    尼尔斯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niels!

    也许可以很好地知道是否需要500mA 的电流。 约20ms/quote]

    所以、最大输出电流是500mA? 由于时间为20ms、输出能力应该为连续500mA。

    如果仅提供500mA 输出电流、则 Tps63900应是更好的选择、因为它在轻载条件下具有低 Iq 和高效率。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池组和 HLC 的设置(图)也可以正常工作? 因此、我们不需要添加 钽聚合物、150uF @输入电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Niels!

    是、也不需要钽电容器。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tao!