主题中讨论的其他器件:TPS63900、 TPSM83100、 TPS631000
我们是否可以在 TPS63900EVM 的输入侧放置一个电压电平为2.7至3.6伏的 HLC 电池组。 在输出端、我们可以在600mA 负载下生成3V3电压(或者、在这些条件下 TPS63900能够提供哪些单位的电流? 温度环境可介于-20至+75摄氏度之间。
如果 TPS63900不适合、有没有其他任何解决方案?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是否可以在 TPS63900EVM 的输入侧放置一个电压电平为2.7至3.6伏的 HLC 电池组。 在输出端、我们可以在600mA 负载下生成3V3电压(或者、在这些条件下 TPS63900能够提供哪些单位的电流? 温度环境可介于-20至+75摄氏度之间。
如果 TPS63900不适合、有没有其他任何解决方案?

大家好、TAo、 不能选择 TPS63900。
我们现在已经将开发板连接到裸调制解调器(www.mikroe.com/lte-iot-4-click) 、它似乎可以与 TPS63900EVM 配合使用。
在输入电压为2.7V、关断电压为3.3V 时、我们的输出电流预期会是多少? 与 TPS63900相比、TPS631000/10或 TPSM83100的静态电流消耗相对较高。
或许能够简单地知道需要500mA 电流。 约为20ms。 这是为了设置 LTE 连接。 在这之后、我们平均需要60mA。 和睡眠中关于25µA 的信息。 我们使用北欧的 nrf9160。
此致、
尼尔斯。
您好、 Niels!
也许可以很好地知道是否需要500mA 的电流。 约20ms/quote]所以、最大输出电流是500mA? 由于时间为20ms、输出能力应该为连续500mA。
如果仅提供500mA 输出电流、则 Tps63900应是更好的选择、因为它在轻载条件下具有低 Iq 和高效率。
此致
陶氏