This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:较轻负载下的 UCC256404问题

Guru**** 2504515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1295499/ucc256404-ucc256404-issue-at-lighter-load

器件型号:UCC256404

我们使用 UCC256404设计交流/直流转换器。 所需的满负载电流为10A。 在2A 至0.5A 的突然负载电流下会观察到问题、即在较轻负载条件下、使用数字电子负载进行设置。 输入功耗在2A 负载下为~11.6W、在1A 负载下为6.5W、而在0.5A 负载下则为13W、并在进一步降低负载时增加。 这种行为通常不会在负载逐渐降低时出现、除非是在<MOSFET LOAD 电流时、此时初级70mA 受损。

请告知此问题的可能原因以解决此问题。 下面是异常运行期间的波形。

绿色:底部 MOS 开关的 VDS

黄色:底部 MOS 的栅极脉冲

粉色:VCR

正常行为期间的以下波形为0.2A。

蓝色:底部 MOS 的 VDS

黄色:底部 MOS 的栅极

粉色:VCR

绿色:INS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit、您好!

    您是否可以重新调整突发模式阈值、以确保控制器在较低负载下以突发模式运行。  

    如果功率级在正常开关下工作、则随着 LLC 的开关频率在负载下降时升高、功耗会很高。

    一旦控制器在较轻负载期间在突发模式下稳定运行、则可以尝试负载瞬态。

    此致

    马尼坎塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikanta:

    感谢您的答复。

    我通过选择选项6电阻器设置来启用突发模式。 现在、即使在较低的负载下、输入功率也似乎较低、但令人惊讶的是、我无法看到突发模式(在底部 MOS 的栅极观察到)、直到它的负载在25mW 至50mW 之间非常低。 尽管在某些情况下随机发生突发、但观察到的电流小于0.2A (无法获取准确值)

    执行此更改后、发现了另一个问题。 在无负载(~25mW)时、输出为5V、但当负载更改为10A (突然出现可编程电子负载)、输出变为零、在观察栅极脉冲时、控制器似乎正在尝试一些操作但没有从环路中退出。 在继续 执行上述操作时将负载从10A 降低到2A 的较低负载(无下电上电)、输出恢复到5V。 您能帮助说明可能的原因并解决此问题吗? 如何选择 适合的突发选项、或者是否有办法将突发运行设置为较低负载的给定值。

    仅供参考、此测试现在在原型板上进行、之前我们使用了评估套件并更改了禁用突发模式的谐振电感器、变压器和谐振电容器、但在此期间未观察到低负载条件下的高功率损耗。

    如果你能对此作一些细节的观察,它将是非常可观的。

    谢谢

    J·安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit 您好

    您可以共享您的电子邮件吗? 本周我将与您举行一次 WebEx 会议。

    此致

    马尼坎塔