This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:TPS2640EVM 原理图不能正常工作

Guru**** 2579885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1290882/tps2640-tps2640evm-schematic-not-working-properly

器件型号:TPS2640

我 正在处理一个项目。 其中、 我使用 TPS26400RHFR 作为保护 IC。
我 使用 TPS2640EVM 原理图参考我的项目对应的同一电路
但我的电路无法正常工作。
输入= 24VDC
得到零电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upasana、

    我将在下周早些时候对此进行讨论。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upasana、

    在输出侧电阻分压器中、是否突出显示 NET 进入 OVP 引脚?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、高亮显示的网络连接到 OVP 引脚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upasana、

    输入侧与 OVP 之间也存在连接。 您是否可以尝试从外侧移除此连接并再次检查。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们移除了电阻器 R6、R8、R11、R18 和 R124。 我们将 R9替换为0E。 我们短接 JP13、然后其默认工作状态为 OVP=33V 和 UVLO=15V。

    为什么根据 TPS2640EVM 原理图、它不起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upasana、

    您漏掉了该跳线。 在 VIN 电阻分压器或 VOUT 电阻分压器之间进行选择。 两者不能同时存在。  

      

    此致

    G·库纳尔