This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40z50 RA 表闪存块读取

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294991/bq40z50-bq40z50-ra-table-flash-block-reads

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好  

BQ40Z50 R4

我尝试使用微控制器和 SMBus 从 BQ 闪存中读取 RA 表阻抗值

如果我从 R_a0 地址0x4140读取、它会返回通过查看 BQ studio Data Memory 选项卡中的 RA 表确认的正确阻抗值。

如果我从 R_A1 地址0x4160读取、即使 BQ studio 在数据存储器选项卡中显示非零值、它也会返回全零。

如果我从 R_A2 地址0x4180读取、它将返回通过查看 BQ studio Data Memory 选项卡中的 RA 表确认的正确阻抗值。

如果我从 R_A3 地址0x41A0读取、即使 BQ studio 在"data memory"选项卡中显示非零值、它也会返回全零。  

如果我从每个地址连续读取或者如果我刚从一个闪存地址读取 ,我会看到这种行为。

我还可以 使用 BQ Studio 的 Advanced Comm SMB 选项卡中的块读取/写入命令来复制此行为。  

闪存块中确实是全零、但 BQ Studio 数据存储器选项卡显示了一些 不同的内容吗?

请参阅随附的屏幕截图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ian、您好!

    请确保使用 BQZ 文件(BQStudio)来引用地址、您可以通过转到"Window"->"Preferences"->"Show advanced Views"来查看所有地址。

    以下是-R4固件上的高级视图示例、似乎某些寻址对于 Ra 表可能不正确。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,怀亚特

    是的、这就是问题所在、我从 BQ40Z50-R4 TRM 中获取了似乎不正确或过时的 RA 表地址。

    我不知道高级视图功能、很高兴知道。

    感谢您的帮助

    伊恩